VisualAppletsは非常に習得しやすく、直感的に操作できるソフトウェアです。 その使い方は非常にシンプルです。 しかし、すべてのプログラムやプログラミング言語と同様に、例やステップバイステップのチュートリアルは、その使い方を学ぶのに役立ちます。 VisualAppletsの世界への導入として、「入門」の章で前述したデザインを読み、実装することをお勧めします(入門を参照)。 次に、以下に紹介するチュートリアルや例を見ることで、独自の実装を開始する際のハードルが低くなります。
VisualAppletsのオペレーターに関する詳細な情報が必要な場合は、常にオペレーターリファレンスを活用してください(Operator Referenceを参照)。 各オペレーターの説明には、それが使用されている使用例のリストが含まれています。
VisualAppletsの機能の理解に問題がある場合、またはVisualAppletsのデザインの背景にある理論の理解に問題がある場合は、ユーザーマニュアルの該当する章を確認してください(User Manualを参照)。
チュートリアルと例は3つのパートで構成されています。 まず、基本的なデザイン理論を紹介するチュートリアルがあります。 次に、必要なカメラインターフェイスとハードウェアデバイスを使用して独自のプロジェクトを開始できるようにするための、基本的な Acquisition Applets のリストが示されています。 「例」の章は、VisualAppletsのインストールフォルダにあるサンプルファイルのリストです。 これらの例は、オペレーターの使用方法を示しており、実装のアイデアを提供します。
これらの使用例およびリファレンスデザインに適用される特許、知的財産権の通知、および免責事項については、以下を参照してください
Examples/LEGAL_NOTICE.txt VisualAppletsのインストールディレクトリ内にあります。

前へ